Condensadores
Los condensadores se utilizan en muchos circuitos para ayudar al bloqueo de corrientes directas mientras que permiten que las corrientes alternas todavía pasen a través. Estos componentes se utilizan en muchos diversos dispositivos y son un pedazo increíblemente útil del kit - la mayoría de los productos eléctricos no pueden funcionar sin ellos.
Aquí en RS, tenemos el equipo derecho para instalarle para cualquier proyecto. Si usted necesita su condensador pieza para el trabajo, enseñanza, o para adquirir una idea experimental que usted tiene, nosotros puede proveerlos en un precio comprable.
Tenemos una selección amplia de los condensadores eléctricos en la acción que son proveídos conduciendo marcas de fábrica incluyendo Genteq, Cornell-Dubilier, y KEMET.
Hacer su búsqueda apuntó más y el hallazgo exactamente qué usted está buscando más rápidamente, utiliza nuestros filtros. Allí usted puede elegir entre diversos condensadores del motor por categoría, el fabricante, y más.
En RS, nosotros solamente socio con los fabricantes muy mejores, así que usted estamos garantizados para recibir los productos más de alta calidad para la tarea actual. Leído abajo para descubrir más sobre lo que tenemos que ofrecer.
¿Necesitar una cierta ayuda adicional con su orden? Contact nosotros here.
¿Cuáles son condensadores?
Los condensadores se utilizan para almacenar cargas eléctricas y para lanzarlas mientras que son necesitados por el circuito. También bloquean cualquier corriente directa mientras que permiten que la corriente alterna pase a través.
Pueden ser utilizados en circuitos electrónicos para realizar diversas tareas incluyendo la filtración, el puente, y alisar de frecuencias.
¿Cuáles son los diversos tipos de condensadores?
Hay seis diversos tipos comunes de condensadores. Éstos son:
- Condensadores electrolíticos
Se utilizan éstos cuando valores más grandes del condensador son necesarios. Hay una capa delgada de de película metálica que se utilice para un electrodo, después de las aplicaciones del cátodo una solución semi-liquid del electrólito. - Condensadores de la mica
Hay dos tipos de condensadores de la mica - condensadores afianzados con abrazadera y condensadores de plata de la mica. Los condensadores de la mica son pérdida baja y son de uso frecuente en los de alta frecuencia. Estos tipos de condensadores se hacen lo más comúnmente posible de la mica de la mica y del phlogopite, con la mica siendo la opción favorecida en términos de características eléctricas, mientras que el último tiene una resistencia más alta de la temperatura. - Condensadores de papel
Un condensador de papel se hace entre dos hojas del papel de estaño que se separen del papel. Este papel después se rueda en una forma cilíndrica y se incluye en cada extremo con una cápsula plástica. La gama de la capacitancia de este tipo de condensador es de 0.001 - faradio 2.000micro. - Condensadores de la película
Estos condensadores utilizan una película fina, que se metaliza a veces cuando es manufacturada dependiendo de las características del condensador. Éstos se pueden hacer de la película de poliester, de la película del polypropylene, de la película metalizada, de la película del poliestireno, y de la película de PTFE. Los condensadores de la película de PTFE son de uso frecuente para su naturaleza a prueba de calor y son grandes en la tecnología aeroespacial. - Condensadores No-Polarizados
Estos condensadores o se clasifican como condensadores plásticos de la hoja o electrolítico nonpolarized los condensadores. Nonpolarized el tipo necesidades del condensador los usos de la CA de ser paralelo a la fuente de la señal o de alimentación para que trabaje correctamente. - Condensadores de cerámica
El material de cerámica se utiliza como dieléctrico con estos condensadores y era uno de los primeros materiales usados para producir los condensadores como aislador. Los dos tipos de condensadores de cerámica son los condensadores de cerámica de múltiples capas (MLCC) y condensadores de cerámica del disco.
¿Dónde puede ser que usted utilice los condensadores?
Hay aplicaciones múltiples para los condensadores en circuitos, significando que pueden ser utilizados en un número cercano-sin fin de diversos dispositivos y productos.
El lugar reconocido para encontrar un condensador estaría dentro del flash de la cámara fotográfica de su teléfono. El condensador es cargado por una corriente, que entonces permite que el flash funcione. Usted puede también encontrar los condensadores que son utilizados en el dial que templa de una radio ayudar a encontrar la frecuencia derecha, así como evitar que sus altavoces sobrecargar y estallen. Los contadores de tiempo que utilizan una señal sonora constante o una luz que destella también utilizan un condensador para terminar este movimiento.
¿Por qué elija RS para sus condensadores?
Aquí en RS, estamos confiados a proveer de usted las fuentes derechas, todo en un precio competitivo. Para cualquier proyecto o trabajo usted necesita los condensadores eléctricos, usted puede garantizar que los productos nosotros venden estándares de la industria de la reunión y se han intentado y se han probado. Almacenamos solamente los mejores productos de calidad para sus tareas.
Para los condensadores eléctricos de calidad superior, haga compras aquí con US en RS. Si usted tiene cualesquiera preocupaciones o preguntas sobre nuestros servicios y productos, por favor get en touch con nosotros. ¿Buscar extremidades o sugerencias? Dirija encima a ourexpert hub y encuentre el conocimiento de especialista diseñado para hacer su trabajo más simple.
Cantidad mínima: 3
Cantidad mínima: 4000
Múltiplo de: 4000
Cantidad mínima: 4000
Múltiplo de: 4000
Cantidad mínima: 4000
Múltiplo de: 4000
Cantidad mínima: 3
Cantidad mínima: 4000
Múltiplo de: 4000
Cantidad mínima: 4000
Múltiplo de: 4000
Cantidad mínima: 4000
Múltiplo de: 4000